This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5.9941万:配置HFX线路

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5962, MSP430FR5964, MSP430FR5994, MSP430FR5992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1088809/msp430fr59941-configure-hfx-lines

部件号:MSP430FR5.9941万
线程中讨论的其他部件:MSP430FR5962MSP430FR5964MSP430FR5994MSP430FR5992

我正在查看此文档:

MSP430FR5994,MSP430FR5.9941万,MSP430FR5992,MSP430FR5964,MSP430FR5962
SLASE54D–2016年3月–修订日期:202年1月

第121页

表9-37. 端口PJ (PJ.6和PJ.7)引脚功能

对于HFX操作,该表清楚地将PJSEL 0.7 显示为不在乎,将PJSEL 1.6 显示为零。

下面是脚注:

设置PJSEL 1.6 = 0和PJSEL 0.6 = 1会导致禁用通用I/O。 当HFXTBYPASS = 0时,PJ.6和PJ.7为
配置为使用Crystal操作,而PJSEL 1.6 和PJSEL 0.7 则不需要。 当HFXTBYPASS =1时,PJ.6被配置为旁路
操作和PJ.7配置为通用I/O

有人能建议哪一项正确,表格或脚注吗?

谢谢!

毫升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ML:

    脚注中有拼写错误,因为它应与上表匹配。 突出显示的部分应为"PJSEL 1.7 and PJSEL 0.7 (PJSEL和PJSEL)"。

    引脚的状态取决于模式。 它可配置为GP I/O或HFXT操作。 在HFXT模式下,它也可以处于HFXT旁路模式。在旁路模式下,不需要HFXTOUT,因为您只输入数字时钟信号。 因此,无论SELx位设置如何,此模式都会自动将J.7配置为GP I/O。