This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:模块功能的顺序定义在哪里?

Guru**** 2523070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1089057/msp430fr2355-where-is-the-order-of-module-function-defined

部件号:MSP430FR2355

  在MSP430系列用户指南(SLAU445I)的第335页中,功能选择 寄存器PxSEL1的顺序为

  • (00=0) GPIO
  • (01=1)初级
  • (10=2)次要
  • (11 = 3)第三级  

如果我看4.3 一下MSP430FR235x数据表(SLASEC4D)中给出的Pin图及其描述,我会假设Pin函数的顺序是相应的:

  • (00=0) GPIO = 4.3 I/O
  • (01=1)初级= UCA1TXD
  • (10=2)中学= UCA1SIMO
  • (11 = 3)三级=~UCA1TXD


如果我将该WFP 4.3 引脚配置为我的UART的Tx,我自然会认为如果我的逻辑被颠倒,我应该将我的选择器设置为01B或11b。  但是我看到数据表上的第17页,PSEL实际上是01B或10b。   因此,功能 选择顺序与插针图中的顺序不对应,而是使用此顺序

  • (00=0) GPIO = 4.3 I/O
  • (01=1)初级= UCA1TXD
  • (10 = 2) Secondary = ~UCA1TXD
  • (11=3)第三级= UCA1SIMO

在何处以及在哪些文档中可以找到引脚的功能顺序?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要相信插针图,因为它们的表示法不够丰富,无法告诉您一切。

    请遵循数据表插针配置表(在本例中为SLASEC4D Table 6-66)。