This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5418A:产品EVM

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5418A, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1089093/msp430f5418a-product-evm

部件号:MSP430F5418A
主题中讨论的其他部件: MSP430F5438A

大家好,

我们的客户正在为此器件 MSP430F5418AIPNR寻找EVM。 我搜索了我们的产品文件夹,但未找到任何文件夹。

我们是否 可以提供与MSP430F5418A类似的EVM?

感谢你的帮助。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    F5418A是F5438A (100pin 'Superset'器件)的80引脚型号。  通常,只有系列中的超集设备具有EVM或目标插槽板,供客户使用开发。  我相信几年前有一款MSP430F5438A EVM,但它已经停产。   有用于F5438A的TS430PZ5X100目标插座板。  客户可以使用它来开发代码,然后在他们拥有自己的PCB时将其移植到F5418A。

    关于类似的EVM,这取决于具体情况。  客户选择F5438A的原因是什么?  换言之,他们正在寻找的主要功能是什么?  其他MSP430F甚至MSP430FR器件也可能满足他们的需求。  但是,如果他们选择超集设备的较小针数变体,则会出现相同的问题。  不会有EVM。