This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2272:在存在强射频场和/或ESD积聚时,上拉输入触发器电平低。

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1088750/msp430f2272-pulled-up-input-triggers-low-in-presence-of-strong-rf-field-and-or-esd-build-up

部件号:MSP430F2272

MSP团队您好! 客户问题/问题随后出现。

我们正在调查由射频校正触发的错误警报问题。 它位于我们使用  MSP430F2272IDAR的一款旧产品上。 输入引脚(如引脚21 (WFP 4.4))通过一条长的微带线路连接到簧片开关。 在簧片开关通过磁铁将其拉低之前,此输入线不会降低。 但在存在强射频辐射的情况下,它会拾取RF并报告假低。 当发生这种情况时,我们测量到该线路上的射频拾取阈值功率为-9 dBm (转换为-112 mV峰值或50Ω μ s上的80 mV有效值)。

 我想 了解此IC上的射频整流机制,即此低量级的射频拾取如何使引脚21低? 检查数据表时,输入引脚具有施密特触发器和上拉电阻器,但没有ESD保护二极管。 我了解射频整流可以在施密特触发器的输出处引发DC偏移,这会在其输入处转换为非常小的DC偏移。 想知道究竟会发生什么-直流偏移会将高到低切换点改变? 小直流电流使上拉电阻器拉低?

假报警有时在没有射频辐射的情况下发生。 我们怀疑寄生闸流晶体管闩锁可能会在触发此输入低电平条件时起作用。 当有足够的电荷积聚时(我们的PWB封装在塑料外壳中,很容易积聚静电荷),寄生闸流晶体管闩锁可能会由ESD引起?或者,闩锁可能是由于电源瞬时打开而引起的? 请注意,我们的产品会定期开启,每3分钟传输一次数据。 MTU有自己的板载天线,其EIRP为33dBm。

MSP430F2272IDAR是TI的旧产品系列,可能已对其进行了一些RFI和ESD研究,并可供使用。 任何信息都将对我们的调查非常有帮助。

谢谢,Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Merril:

    此处查看实际设备的结构对您所描述的内容没有帮助。 我知道客户要求 在设备中使用射频校正方案,但我们很可能在创建时不会这样做,或者如果我们这样做了,而不是达到今天的标准做法。  

    当发生错误时,他们是否有任何引脚的范围捕获? 他们是否在生产线上有上拉?  

    我很肯定地已经在应用中看到过这样的情况:长轨迹或导线拾起板上产生的射频噪声并导致MSP430行为问题。 最好的做法是查看可疑线路,并在硬件中采取您可以采取的措施来缓解RF噪音的影响。 在这种情况下,更强的上拉可能会有所帮助,但最好的改变是更改BEA布局,以缩短迹线长度和/或增加扭结,使迹线与RF EMF波的长度不同,因此不会发生耦合。 当然,我还要向客户介绍以下应用说明: MSP430系统级ESD注意事项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然端口引脚示意图未显示夹紧二极管,但它们存在。 查看绝对最高评级,这意味着它们存在。

    第一道防线当然是掩护。 将塑料外壳槽沟并使用金属外壳。 根据需要对进出的任何内容进行适当过滤。 有关ESD的TI文档相当不错,它反映 了OTT中的更多详细信息