This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDCTOUCHCOMCOILEVM:集成GT928触摸控制器与IMX8MM

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1088576/ldctouchcomcoilevm-integrating-gt928-touch-controller-with-imx8mm

部件号:LDCTOUCHCOMCOILEVM

大家好,

我们正在将触摸控制器GT928与Android 11代码库中的imx 8 mm 集成。

我们需要确认以下两点:

1.您能否为 gt928提供I2C寄存器地址。

2.除了DTSI更改外,配置I2C从地址需要哪些更改?

 根据数据表 ,GT928支持两个I2C从属地址:0xBA/0xBB和0x28/0x29。 主机可以通过在开机初始化阶段更改Reset和INT引脚的状态来选择地址"。

对于 开机初始化阶段,我们是否需要对驱动程序进行任何更改,或者DTSI更改就足够了?

泰纳克斯

Divyesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Divyesh,

    我们的微控制器团队支持触摸控制器,因此我已将您的主题移至该论坛。
    如果您找不到所需的答案,请更新此主题。

    此致,
    John