This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:比较两个模拟信号

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1088763/msp430fr5994-comparing-two-analog-signals

部件号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他部件: MSP430WARE

我正在使用CWFM雷达中的MSP430FR5994开发板作为波形发生器和信号比较器。

为此,我需要生成PWM信号,它可能在MSP430Ware开发包中包含一组示例代码。 我还需要编写代码,告诉MCU比较两个输入信号在某些点的电压,并根据电压差进行一些基本的数学计算。 我认为在后一种情况下我会遇到更多的问题。

我需要将两个GPIO引脚用作ADC转换器,并让ADC数据收集在PWM信号上升和下降边缘的中心以稳定的间隔收集ADC数据。 我可以使用基本计时器中断来指示何时收集ADC数据,但我需要将其偏移,以便计时器中断在上升/下降边缘时不会继续。 我还需要使用ADC转换器,在 MSP430FR599x,MSP430FR596x混合信号微控制器数据表中,我还没有找到太多文档。我很有可能错过了一些东西,因为我还不熟悉嵌入式编程。

感谢任何会提供任何建议或建议的人。