This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2955:正在寻找能够处理大型代码的替代方案

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1087991/msp430g2955-looking-for-alternative-that-can-handle-large-code-size

部件号:MSP430G2955

各位专家,您好!

你好。

由于MSP430G2955IDA38的零件库存不足,客户希望通过对编程进行最小的更改来寻求其替代产品。 只需要匹配的I/O和外围设备。

较小的部分(如 MSP430G2855IDA38)将无法在它们上运行,因为它们的代码太大。

您能推荐吗?

谢谢你。

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您查找MSP430F5xx部件。 它们将具有具有更高性能/内存的类似外设。 很遗憾,我认为您无法找到引脚到引脚兼容的内容。 应该注意的是,时钟频率可能会有所不同。

    您或客户是否看到过此应用手册?

    https://www.ti.com/lit/an/slaa801/slaa801.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan:

    感谢您分享应用笔记! 这无疑将帮助我们的客户优化其当前代码,以减少代码大小并加快处理速度。

    干杯!

    Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 除了F5xx部件之外,您还可以在F2xx系列中找到选项。 如果您与客户分享他们正在使用的外围设备,我可以进一步缩小范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Evan:

    感谢您的努力。 我们对此表示赞赏。

    但是,我们怀疑MSP430G2955IDA38是否会直接下降。 CX设计了一种新的电路板,以利用MSP430G2955IRHA40,因此它们有两个选项可供选择。 对于他们来说,这似乎是保存产品和解决堆积的订货问题的最快解决方案。

    认为此线程已解析。

    谢谢你。

    此致,
    Archie A.(Archie A.