This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:实施NVS库的帮助需求

Guru**** 2943750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1089860/msp430fr5994-help-need-in-implementing-nvs-library

部件号:MSP430FR5994

嗨,社区,

我想在NVS下存储某些变量,以避免断电时数据丢失。所以我试图实现我从开发工具中引用的这个库。但问题是我无法找到 *MSP MCU FRAM实用程序中提到的NVS库的任何示例 03.10 .00.10 版用户指南 PDF。 因此,如果您有任何示例可以帮助我或其他任何方式以更简单的方式将值存储在NVS中(例如此库),请告诉我。

链接:FRAM实用程序

Link:*MSPMCU FRAM实用程序版本03.10 .00.10 用户指南