This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:使用MSP-FET调试器可以实现固件代码密码保护? 或不是

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430FR6043, MSP-FET, MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1089347/msp430fr6043-firmware-code-password-protection-possible-with-msp-fet-debugger-or-not

部件号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他部件:EVM430-FR6043MSP-FETMSP-Gang

您好,

我们正在将MSP430FR6043用于基于超声波感应的项目。 我们成功地进行了概念验证,我们还没有进入生产版本。 现在,我们需要保护代码,防止读取和/或修改它。 为了进行概念验证,我们使用了EVM430-FR6043,因此我们没有遇到单独的调试器支持问题。 由于我们需要继续生产版本,我想了解MSP430FR6043的调试器支持。

请帮助我澄清一下,TI的调试器MSP-FET是否支持MSP430FR6043器件以及代码读取保护?

谢谢,此致

S. Vigneshwaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    MSP-FET不支持代码读取功能。

    但是,MSP-Gang通常用于大规模生产的编程。 它具有熔断保险丝功能,可保护您的代码读数。  

    此致,

    现金Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cash Hao,

    感谢您的回复。 MSP-Gang是否具有使用密码保护代码的选项? 保险丝熔断功能将形成一个永久块,用于编程。 但我喜欢对其进行重新编程以进行任何版本更新。 因此我更喜欢使用密码进行代码读取保护。 MSP组是否支持该操作。

    另外,如果TI的任何其他编程器/调试器支持MSP430FR6043编程以及使用密码的代码保护功能,请向我提出建议。

    谢谢,此致,

    S.Vigneshwaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何FET (甚至BSL)都可以使用密码执行FRAM代码保护。 FRAM系列中没有熔断器。 它只是存储器位置,与任何其他位置一样,用于存储保险丝(或密码)值。 FRAM代码类型保护与专用设备相关。

    BSL可将任何(完全保护的) FRAM设备恢复到出厂状态(大量擦除)。 任何(完全保护) FR2xx和FR4xx都可以通过SBW/JTAG恢复到出厂状态(批量擦除)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    FRAM系列上没有实际的保险丝,但是它有 一个电子保险丝(e-fuse)。  

    在您的应用程序中,最好使用JTAG/SBW保护的密码。 您可以通过此链接在1.13 2章中找到更多信息。  

    https://www.ti.com/lit/ug/slau367p/slau367p.pdf

    此致,

    现金Hao