This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5249:有关DCO频率的问题

Guru**** 2793915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1089641/msp430f5249-question-regarding-dco-frequency

部件号:MSP430F5249

您好,Jace:

此帖子的后续内容(我的客户有另一个问题): https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/108.8843万/msp430f5249-does-it-come-with-pre-programd-registers</s>5249

他们想要验证DSO上的内容。 假设 他们检查了一个典型的单位,并将该校准用于24MHz。 从图形DCORSEL = 6,并说DCOx = 18,他们从表8.19 中获取最小值和最大值,然后在图8.11 的典型图形上绘制。  

因此,如果其他单位的校准设置相同(如软件中的固定设置),则DCO容差可能为15.5MHz至36MHz? (请参阅下面的示例图表)。  

他们是否应该在每个装置的最终测试装置中进行校准,以消除可能的错误?     

 

 

谢谢!
Lauren