This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:外部32kHz晶体振荡器启动时间

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1087651/msp430fr2433-external-32khz-crystal-oscillator-start-up-time

部件号:MSP430FR2433

您好-

我们看到了可变晶体振荡器启动时间,范围从150到720毫秒不等。  这种差异是预期的吗?  数据表中的表5-4给出了典型的启动时间1000毫秒。  我想我们最关心  的是MSP430FR2433的XT1晶体振荡器的最大启动时间是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,您好!

    启动时间主要由晶体以及驱动晶体的晶体引脚和MSP430引脚上的寄生电容控制。  查看制造商的数据表,检查您是否使用了正确的值来连接晶体的每个支脚与地面。  

    有关如何正确执行此操作的指南,请参考MSP430 32-kHz晶体振荡器应用手册 SLAA322D和MSP430 LFXT1振荡器精度应用手册 SLAA225A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,您好!

    我们已经听过您的意见了一段时间,所以我假设您能够推进您的项目。
    我会将此发布标记为已解决,但如果不是这种情况,请单击"这不能解决我的问题"按钮并回复此主题以了解更多信息。
    如果此线程已锁定,请单击"提出相关问题"按钮,并在新线程中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们解决问题的任何其他详细信息。