This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:连接到目标时出错

Guru**** 2767025 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1087523/msp430fr5994-error-connecting-to-the-target

部件号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他部件:MSP-FET

各位专家,您好!

客户在 尝试通过CCS使用MSP-FET仿真器将代码上载到其自定义板时收到错误MSP430:连接到目标时出错:未知器件。

您能否帮助检查原理图是否正确或是否存在任何错误?

请查找随附的示意图文件以供参考。

e2e.ti.com/.../CMS_5F00_X011_5F00_Sch-_2800_2_2900_.pdf</s>2900

谢谢你。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    原理图看起来正常。

    询问客户从MSPFET到目标MSP的编程信号路径有多长时间(这包括PCB上的电线长度+迹线)?  如果> 20 cm ,让他们尝试缩短导线。

    在编程过程中,目标MSP是否由MSPFET或单独的电源供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    我们已经听过您的意见了一段时间,所以我假设您能够推进您的项目。
    我会将此发布标记为已解决,但如果不是这种情况,请单击"这不能解决我的问题"按钮并回复此主题以了解更多信息。
    如果此线程已锁定,请单击"提出相关问题"按钮,并在新线程中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们解决问题的任何其他详细信息。