This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:如何重新检索FRAM上保留的数据?

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1082254/msp430fr5994-how-to-rectrieve-data-preserved-on-fram

部件号:MSP430FR5994

大家好,

我正在开发基于msp430fr5994芯片的应用程序。

在这种情况下,我需要在运行程序时保留FRAM上的数据。

然后关闭设备,现在我需要检索保留在FRAM上的数据。

我该怎么做?

此致,

高生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从没有电源的设备? 你不能。

    您可以在设备上包含与其他系统通信的代码(UART,I2C,SPI等)。

    或者使用JTAG/ Spy-by Wire恢复数据。

    这应该都很明显,所以我想我真的不理解你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是当它从关机状态恢复时。 如何检索以前保留的数据?

    使用400.6304万使用JTAG/Spy-by-Wire[]恢复数据。

    如何通过Spy-by Wire实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是您最初将代码加载到MSP430的方法。 将其与调试器配合使用以检查内存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    清除。 谢谢,您能提供一个示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它取决于您使用的调试器。 我使用具有'x'命令的gdb :ftp.gnu.org/.../gdb_55.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据slau591文件,我正在使用MSP430 GCC调试器。 我仍然不能让它发挥作用。  

    那么,您是否有任何与slau591文件相关的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能让什么发挥作用? 'x'命令? Gdb?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我无法通过控制台gdb使其正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gaosheng:

    自从我们听到你的意见以来已经有一段时间了。  您是否能够读取内存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,高升,

    我们已经听过您的意见了一段时间,所以我假设您能够推进您的项目。
    我会将此发布标记为已解决,但如果不是这种情况,请单击"这不能解决我的问题"按钮并回复此主题以了解更多信息。
    如果此线程已锁定,请单击"提出相关问题"按钮,并在新线程中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们解决问题的任何其他详细信息。