This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP-EXP430G2

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1612, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1090183/msp430g2553-msp-exp430g2

部件号:MSP430G2553
主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430G2MSP430F1612ENERGYTRACE

我正在win11上安装CCS。 我收到以下错误:11.1 0.0.0011万  .exe

已发送诊断数据。

谢谢!

金升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下,如何在MacBook上使用MSP-EXP430G2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    获取Mac版本的CCS,即使使用Apple Silicon也能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但MAC版本不支持 MSP-EXP430G2上的MSP430USB-FET驱动程序,对吗? MAC CCS上甚至没有UART端口驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新的430G2启动板对我来说很好,而不是旧的启动板。 Mac上的串行通信没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是使用 MSP-EXP430G2ET ? 我使用的是旧型号 MSP-EXP430G2 1.4 RE。 它使用TIUSB3014+MSP430F1612作为1612作为板载JTAG调试器。 旧的不能在MAC上工作,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我认为它也不适用于Windows的最新CCS版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 Thx。 对于win11上的CCS安装错误,您是否有任何解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是,我在Mac上安装了它。 8^)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jason:

    较新的CCS版本不再支持较旧的G2 Launchpad上的此较旧调试器。 为了获得最佳体验,建议将EVM更新为更新 的MSP-EXP430G2ET 。 主要区别在于升级的调试器电路,它使您可以使用与  Launchpad生态系统其余部分(包括EnergyTrace)内联的调试功能。