This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:用于"同向PGA"和"反向PGA" SAC模式的引脚用法

Guru**** 671890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1089351/msp430fr2355-pin-usage-for-non-inverting-pga-and-inverting-pga-modes-of-sac

部件号:MSP430FR2355

关于使用SAC模块时可用针脚主题的进一步思考/问题...

示例代码msp430fr235x_SAC_L3_04.c包括

P1SEL0 |= BIT1 + BIT2 + BIT3;//选择WFP 1.1 ,1.2 ,1.3 ,WFP功能
P1SEL1 |= BIL1 + BIIT2 + BIT3;//选择WFP 1.1 ,1.2 ,1.3 ,WFP功能

当然,对于“无反转PGA模式”,Pin WFP 1.2 不参与? (OA的-ve没有外部输入。)

因此,更合适的代码是:
P1SEL0 |= BIT1 + BIT3;//选择1.1 WFP 1.2 1.3 WFP功能
P1SEL1 |= BIL1 + BIT3;//选择1.1 WFP 1.2 1.3 OA函数

或者,WFP 1.2 不能用于其他目的,例如一般的I/O,是否有某种原因?
也许它靠近OA意味着不能以其他方式使用它?

示例代码msp430fr235x_SAC_L3_03.c ("反转PGA"模式)的相同注释/查询。
当然不使用OA0+,所以WFP 1.3 可用于其它用途?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我建议的代码中的评论不正确:
    应改为:

    因此,更合适的代码是:
    P1SEL0 |= BIT1 + BIT3;//选择1.1 WFP 1.3 功能(但不适用于WFP 1.2 ?!)
    P1SEL1 |= BIL1 + BIT3;//选择1.1 WFP 1.3 OA函数 (但不适用于WFP 1.2 ?!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    类似的注意事项也适用于示例代码msp430fr235x_SAC_L3_06.c
    MSP430FR235x演示- SAC2+SAC0,两级放大器,使用ADC对SAC0输出进行采样

    示例代码包括
    //选择WFP 1.1 1.2 1.3 作为SAC0函数
    //选择WFP 3.1 ,3.2 ,3.3 作为SAC2功能
    P1SEL0 || BIT1 + BIT2 + BIT3;
    P1SEL1 || BIL1 + BIT2 + BIT3;
    P3SEL0 || BIT1 + BIT2 + BIT3;
    P3SEL1 || BIT1 + BIT2 + BIT3;

    //建议的更改:(保存或至少表明不涉及3个端口引脚!)
    //为SAC0功能选择WFP 1.1
    //为SAC2功能选择WFP 3.1 和WFP 3.3
    P1SEL0 |= BIT1;
    P1SEL1 |= BIL1;
    P3SEL0 || BIT1 + BIT3;
    P3SEL1 || BIT1 + BIT3;

    同样,人们还提出了一个问题,即在一般的I/O中使用WFP 1.2 ,WFP 1.3 和WFP 3.2 是否可以?
    也许他们靠近美洲国家组织意味着他们不能使用?

    我还应该提到,删除启动板上的链接J9 (同时最好也删除关联的链接J7和J8)非常重要。

    按照所提供的信息,J9正在将WFP 3.3 直接短路到地面上,这会导致在找出演示无法工作的原因时浪费大量时间,同时还会对信号发生器造成潜在的损坏!

    演示介绍性评论应该提到这一点!!
    如果在提供启动板的同时删除链接,这也会更好,因为这是一个更安全的默认配置!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用userid="51.723万" url="~ë/support/micromicromicrosofts/MSP-low-power micromicromicrocontroller-group/MSP-low-power micromicromicrocontroller-forum/108.9351万/msp430fr2355-pin用法2355用法-用于非反向PGA和反向PGA模式- sac/403.5146万#MODPO/MOP,是否可以再次用于1.2 3.2 ?1.3

    是的,您可以将其用作常规I/O,只是OA输出引脚不能用作GPIO,而将其用作内部OA输出信号。