This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2112:可调阈值的比较器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2111, MSP430F2112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1088017/msp430f2112-comparator-with-adjustable-threshold

部件号:MSP430F2112
主题中讨论的其他部件:MSP430FR2111

大家好,

我的客户正在寻找具有可调节阈值的4通道比较器的MCU。
我发现MSP430FR2111不符合GPIO数量的要求,需要超过12GPIO。
然后,我到达MSP430F2112,但集成比较器的规格对我来说不清楚。 它与MSP430FR2111相同还是不同?

此致,

Takashi Onawa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    FR2111和F2112上的比较器模块不同。 F2112在比较器输入引脚上没有6位DAC。  

    您可以尝试使用FR2475/6或FR267x,它们具有与FR2111相同的比较器模块,并且具有更多GPIO引脚。

    此致,

    现金Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cash San,

    感谢您的建议。 好的,我明白了。

    此致,

    Takashi Onawa