This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5525:与MSP430的SD卡连接

Guru**** 2930430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1088035/msp430f5525-sd-card-connection-with-msp430

部件号:MSP430F5525

您好,
在发布的SD卡指南中,链接如下所示。

它是否适用于F161系列或我是否也可以申请F5525? 此外,显示屏中有3V,我的电路由3.3V供电。 此更改是否会导致其他问题,我是否需要添加/删除任何内容?
提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须将引脚用于您决定使用的SPI端口。 检查设备数据表中是否有这些数据。 CS几乎可以是任何方便的GPIO。 CS上的上拉非常无用,但您确实希望SOMI上的上拉,以便在SD卡不驱动它时获得定义的水平。 除非您打算交换卡,否则卡检测是非常无用的。

    在初始化过程中,您可以告诉卡您提供的电压。 3.0V至3.3V是非常标准的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD针脚取消,第一个上拉取消,但在"做对了吗?"中将出现下拉。

    此外,JTAG还需要我的RST引脚,但此处需要上拉;
    如果我不把拉手放在这里,是否可以? 或者 ,我是否可以按照需要连接右侧,而不使用RST,AVss,AVCC和电容器?

    最后,我不了解交换卡部件,我将插入和卸下相同的卡,它不需要那个针脚,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nurdan,

    重置上拉表与SD卡接口无关。

    Evan