This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:EVM430-FR6043连接的PC,USS show HID Bridge connected—正在等待设备

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, CAPTIVATE-PGMR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1088635/evm430-fr6043-evm430-fr6043connected-pc-uss-show-hid-bridge-connected---waiting-for-device

部件号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他部件:MSP430F5528,Captivate - PGMR

更换MSP430F5528后,由于出现故障,我的开发板无法正常工作。
我是否需要更新MSP430F5528的固件?从哪里可以获得此固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tery:

    是的。  如果您更换了MSP430F5528,则需要安装HID桥接器固件。

    MSP430F5528 HID网桥的固件镜像位于c:\ti\MSP\USS_02_40_00_00安装目录中。  查找文件TI_MSP_HIDBRIDGE__1_00_03_00__Banshee-USS-EVM.txt。

    要重新编程MSP430F5528,您需要Python固件升级程序GUI。  您可以 从此处下载。

    接下来,您需要在连接USB电缆时按住图中所示的按钮,然后松开它,然后按照下载文件中的pdf说明进行操作。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  ,Dennis Lehman

    我只能找到这个文件 TI_MSP_HIDBRIDGE__1_00_04_00__Captivate-PGMR.txt。

    在哪里可以下载此文件?

    Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道如何对MSP430F5528固件进行重新编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tery:

    很抱歉,我没有更清楚地了解这些指示。

    是的,您具有适用于MSP430F5528的正确固件映像文件。  您需要下载并运行下面的Python GUI。

    1.下载MSP430 USB开发者包-> https://www.ti.com/tool/download/MSP430USBDEVPACK

    2.解压缩到文件夹:c:\ti

    3.将USB电缆连接到PCB时,按住屏幕截图中显示的按钮

    4.松开按钮

    5.如图所示,双击Python_Firmware_UgraderGUI.exe

    6.如果成功,您应该看到以下内容

    7.从GUI菜单中选择“文件”>“打开用户固件”,然后导航至包含.txt映像文件的位置。

    现在,如果出现问题,例如您没有按住按钮,您可能会看到以下情况:

    如果是这种情况,请重复步骤3和4。

    如果仍然不成功,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  ,Dennis Lehman

    我找不到文件 TI_MSP_HIDBRIDGE__1_00_03_00__BANSHEE-USS-EVM.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 您能否提供此 文件 TI_MSP_HIDBRIDGE__1_00_03_00__BANSHEE-USS-EVM.txt