This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:帮助确定MSP430FR2355目标板的TI部件号

Guru**** 2509735 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, MSP-GANG, MSP-TS430PT48, MSP-TS430PN80B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1090354/msp430fr2355-help-identify-ti-part-number-of-the-target-board-for-msp430fr2355

部件号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他部件: MSP-GangMSP-TS430PT48MSP-TS430PN80B

用于  48引脚LQFP MSP430FR2355 由 MSP-Gang生产编程器编程的目标板的TI部件号是什么

我在TI网站上找到的最接近的是 MSP-TS430PT48,但它与 TI最近视频中显示的目标板完全不一样(请参阅屏幕截图)。  很遗憾,视频分辨率不足以识别部件号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TICL,您好!

    我将遵循MSP430FR2355产品页中建议的部件号,而不是视频。  您显示的内容类似于MSP-TS430PN80B。  您拥有正确的部件号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 是否可以 通过USB将MSP-TS430PT48连接到计算机,或者是否必须需要MSP-Gang才能这样做?