This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:使用ADC128S102WGMPR

Guru**** 2797525 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1089512/msp430fr5969-sp-working-with-adc128s102wgmpr

部件号:MSP430FR5969-SP

大家好,

客户正在 构建一个要在航空航天领域推出的系统,希望 将 ADC128S102WGMPR与 MSP430FR5969-SP配合使用,以250kHz采样4个ADC信道。  

ADC看起来可以达到1MHz,因此1M/4=250kHz是可能的。 但客户担心MSP430的速度不足以产生SPI 16M时钟以及16位数据转换。

您能否确认这两个芯片是否可以协同工作,如果不能,您能否建议其他 一些抗辐射微控制器能够完成此工作?

谢谢!

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    客户回答正确。 FR5969似乎没有处理该测量速率的SPI事务的速度。  遗憾的是,没有其他-SP MSP430s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    感谢你的帮助。 只是一个跟进问题, 您能否帮助确定使用FR5969时的最大速率?  客户正在努力从数据表中获取SPI最大频率。此外 ,FR5969能否提供8MHz时钟? 如果时钟低于8MHz,ADC端会发生什么情况?

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    我的跟进问题是否有任何更新?

    此致,

    马文