This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5962:有关在MSP-Cv 18.1 中使用Time()函数的信息.........0

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1087835/msp430fr5962-information-on-using-the-time-function-in-msp-cgt-v18-1-0

部件号:MSP430FR5962

各位专家,您好!

您能否以PDF格式在以下链接中共享信息?
https://processors.wiki.ti.com/index.php/Time_and_clock_RTS_Functions

[补充]
我们在客户使用localtime()时遇到意外返回值的问题。 通过定义“__TI_TIME_USS_64”解决了该问题,因为使用了TI编译器v.18.1 .0 LTS,并且TI编译器处理的时代不同。

但是,v 18.1 0 LTS用户指南(SLAU132R)没有提及此问题。 我研究过,我假设当时(2018年),上述Wiki网页上有此说明。 如果使用18.1 v.0 LTS时有一个文档解释了此问题,我们需要证据,因此希望您能提供任何帮助。

此致,
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.我加快了一些时间来了解E2E的历史。 我发现您已经发布了许多关于此问题的主题。

    2.我认为这是一个与编译器有关的问题,而不是MSP430本身。 我将把您的主题移到另一个主题。

    3.在我查看此设备RTC支持日历时,编译器将传输此代码 以 控制RTC。 为了确保代码正常工作,我建议您对照我们的用户指南检查RTC寄存器。

    Eason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eason:

    感谢您的回复。 很抱歉我的困惑。 我必须分开线程才能使问题简单。

    我想在这个线程中问的是21.6 ,在使用18.1 时,在最新的编译器用户指南(v.v.0)的“7.1 Tm6对时间和时钟函数的支持”中,是否有对TIME (时间)函数的纪元定义的描述。

    客户正在使用v 18.1 .0进行开发,如果当时有关于时代定义的信息,则客户没有对文档进行足够的检查。  如果没有信息,则这是一个潜在的问题,我们创建了另一个线程,以了解在未来的开发中应使用哪些标准来确定哪些库(或功能)可以与MSP430一起使用。

    我正在创建另一个线索,因为我预计我的初始职位会造成看法上的差异,部分原因是我缺乏理解,而且其他问题会改变主题。

    此致,
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错

    我们的编译器专家今天已经外出,但星期一他们回来后会回复。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="40.2494万" url="~ë/support/micromicromicrosofts/ms-low power - micromicromicrocontroller-group/MSP-low-power - micromicromicromicrocontroller-forum/108.7835万/msp430fr5962-informe-onuse-the-Time-function-in-MSP-CGT-v18-1/4028888#4028a在5962在<xmt-block0>402.8888万7.140287.1 编译器中21.6 使用18.1 的“时间”功能时钟的最新定义和“时间”功能时钟”时,引用“”的时间指南时钟的名称。

    本21.6 .0.LTS版本编译器手册中的文档适用于18.1 .x.LTS版本编译器。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    假设上述wiki页是在发行18.1 .0.LTS编译器时提供的,我的说法是否正确?

    此致,
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="40.2494万" url="~ë/support/micromicromicrosofts/MSP-low-power - micromicromicrocontroller-group/MSP-low-power - micromicromicrocontroller-forum/108.7835万/msp430fr5962-informe-onuse-the-Time-function-In-MSP-CGT-v18-1-0/4031529#4029#wiks在5962在上述403.1529万上述页面4029页面18.1 中提供的编译器是否正确。

    是的。  虽然在18.1 .0.LTS版本发布时,维客页面已经可用了一段时间,这种说法稍微准确一些。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,George,

    感谢您的支持。 我明白了。

    此致,
    还不错