This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A-ET:什么是总电流值?

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1090798/msp430f5438a-et-what-is-total-current-value

主题中讨论的其他部件:ENERGYTRACE

您好,TI

我正在查找活动模式下的总电流值。

处于活动模式时,在数据表中

I_AM_Fash + I_AM_RAM = 核心0~3 = 2.30 + 3.1 + 6.37 + 14 + 1.1 + 1.47 + 2.82 + 8 = 39.16 mA   

I_AM_Fash + I_AM_RAM = 内核3 = 14 + 8 = 22 mA  

哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dahun Kim,

    我假设您正在查看数据表中的表7.3。 要读取该表,请先确定您要运行的时钟频率(例如:25MHz),然后确定PMMCOREV设置(例如:3)。 在我的示例中,我将使用蓝色的值来确定典型功率值,使用红色的值来确定最大功率值,请参阅以下内容:

    例如,在活动模式下的典型功率= 8.9mA + 4.5mA = 13.4mA

    但是,如果您担心设计的功耗,则需要利用低功耗睡眠模式。 您可能还需要查看EnergyTrace以了解代码的功耗。

    以下是一些资源:

    https://training.ti.com/msp430-workshop-series-7-12-low-power-optimization

    https://www.ti.com/tool/ENERGYTRACE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan Lew。

    我刚才读了你的文章。

    我 不使用低功率系统。  

    我可以再问您一个问题吗? 这是一个关于内核的问题。  

    例如,我可以同时使用从 0到3的8MHz内核吗?  

    我将使用带有I2C 2ea,RS232 2ea的MCU。

    无论如何,感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定你所说的"同时"是什么意思。 如果您查看表,所有PMMCOREV值在8MHz时可用。 一次只应用一个PMMCOREV设置。 PMMCOREV配置CPU的核心电压。 高电压可实现更快的时钟速度(这就是为什么25MHz需要PMMCOREV=3),但较低的电压可节省电源。

    希望是有道理的。

    Evan