This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用Raspberry Pi通过MSP430FET闪存MSP430FR

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1091013/flashing-msp430fr-with-msp430fet-using-a-raspberry-pi

主题中讨论的其他部件:MSP430FR5989

问候!

我正在使用 MSP430FET (通过4线JTAG)来刷新MSP430FR5989。 我习惯于MSPFlasher应用程序,它通常与Windows操作系统交互。  

为了扩大设备生产规模,我们必须使用Raspberry PI来控制MSP430FET,它运行的是一个类似Debian的Raspbian操作系统。 因此,我们在使用MSPFlasher时遇到了许多问题,即MSPFlasher不是为ARM架构编译的(也不能按照链接的主题重新编译),也没有在Debian操作系统中进行测试。  

我们想知道是否有其他工具可以使用,这些工具已经过Raspberry Pi验证,可用于控制MSP430FET和MSP430FR5989闪存 。 提前感谢!

Pedro Derani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pedro:

    正式支持ARM架构上的MSP430 FET工具。 MSP-FET 是我们的官方编程器调试器, 它具有 用于 满足生产编程需求的MSP-Gang编程器。,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pedro:

    在我看来,如果你只需要FRAM读/写,而不需要断点调试,我看不出在类似Windows的环境中使用FET有什么意义。 您可以直接使用R-PI进行此操作,无需任何额外硬件...

    forum.43oh.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,我正在使用LaunchPad MSP430FR作为MSP430Flasher应用程序的编程器。 在我最近的尝试中,我尝试在RPi中编译libmsp430.so,以便可以使用RPi shell中的mspdebug对目标MSP430FR进行编程。 我是否有机会在RPi中获得有关如何编译libmsp430.so的信息? 许多帖子提到slac460y.zip,我猜它被MSP调试堆栈所取代,但我只是无法使Makefile正常工作,即使在应用了针对链接问题建议的Linux和ARM的修补程序之后也是如此。

    如果我能得到在链接问题上使用的slac460y.zip,这将是一个很大的帮助,你可以得到一些关于如何正确编译libmsp430.so在Raspbian上的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直接使用RPI的问题是我已经在使用Raspberry上的所有PIN,因此只有USB可供使用。 感谢您的建议