This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:使用ADC12B的帮助

Guru**** 2767025 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1091038/msp430fr5969-help-using-the-adc12b

部件号:MSP430FR5969

大家好,

我的客户正在使用此部件并且遇到问题。  

"

我正在使用MSP430FR5969。 我正在使用ADC12B,我想用作输入触发器,来自Timer0的信号。

ADC12B的用户手册说,ADC12CTL1上的3位定义了触发输入,并告诉您转到数据表以查找可能的输入。

在数据表中,我找到了一个表。 这是使用两个文档中的信息剪切粘贴

 

我返回用户手册,发现我可以使用Timer0,对于此设备,它有3个关联的捕获/比较寄存器。

 

这是唯一的图纸,因此我必须假设我有CCR0,CCR1和

CCR2…

然后我要查找TA0 CCR1… TA0 CCR1是否为OUT1信号。 我只能看到捕获/比较寄存器输出的2个输出和 设置中断的信号

回到数据表,我找到了TA0的此表

您可以看到有一个驱动ADC12B…的选项 在输出中显示为0.1 和IT

被称为TA1 … 但这是TA0…

我希望TA0 CCR1的输出是所谓的TA1,当我将3位设置为001时,它会进入ADC。

我是否需要设置其他内容? 您能否进一步说明这一点?

"

您能否进一步说明术语以及如何使用ADC12B作为输入触发器?

谢谢!

Lauren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lauren:

    请将此信息传达给客户:

    您的分析是正确的。 如数据表中的表6-13所述,ADCSHSx =1将选择0.1 作为ADC采样的触发源。 我认为这种混淆来自标题为"模块输出信号"的列指的是TA1。 我承认术语可以更清晰一些,但我认为"TA1"试图引用此TA实例的输出1,即TA0。

    希望这有所帮助。

    此致,

    Evan