This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:UART通信所需的连接

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5994, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1090958/msp430fr5994-connections-needed-for-uart-communication

部件号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430FR5994

你(们)好 我遵循 MSP430 UART示例代码, 以便在MSP-EXP430FR5994开发套件中使用。 在代码中,引脚6.0 和6.1 分别用作输出和输入。 但是,我想知道要使UART正常工作,需要连接6.0 和6.1 到什么。 它是否是另一个USB端口(不是常用的USB连接),返回到我正在运行CCS的计算机,输入和输出将显示在CCS终端上? 还是其他的?

为清晰起见,代码:

#include <msp430.h>

int main(void)
{
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;               // Stop Watchdog


    // Configure GPIO
    P6SEL1 &= ~(BIT0 | BIT1);
    P6SEL0 |= (BIT0 | BIT1);				// USCI_A3 UART operation

    // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode to activate
    // previously configured port settings
    PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;

    // Startup clock system with max DCO setting ~8MHz
    CSCTL0_H = CSKEY_H;                     // Unlock CS registers
    CSCTL1 = DCOFSEL_3 | DCORSEL;           // Set DCO to 8MHz
    CSCTL2 = SELA__VLOCLK | SELS__DCOCLK | SELM__DCOCLK;
    CSCTL3 = DIVA__1 | DIVS__1 | DIVM__1;   // Set all dividers
    CSCTL0_H = 0;                           // Lock CS registers

    // Configure USCI_A3 for UART mode
    UCA3CTLW0 = UCSWRST;                    // Put eUSCI in reset
    UCA3CTLW0 |= UCSSEL__SMCLK;             // CLK = SMCLK
    // Baud Rate calculation
    // 8000000/(16*9600) = 52.083
    // Fractional portion = 0.083
    // User's Guide Table 21-4: UCBRSx = 0x04
    // UCBRFx = int ( (52.083-52)*16) = 1
    UCA3BRW = 52;                           // 8000000/16/9600
    UCA3MCTLW |= UCOS16 | UCBRF_1 | 0x4900;
    UCA3CTLW0 &= ~UCSWRST;                  // Initialize eUSCI
    UCA3IE |= UCRXIE;                       // Enable USCI_A3 RX interrupt

    __bis_SR_register(LPM3_bits | GIE);     // Enter LPM3, interrupts enabled
    __no_operation();                       // For debugger
}

#if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
#pragma vector=EUSCI_A3_VECTOR
__interrupt void USCI_A3_ISR(void)
#elif defined(__GNUC__)
void __attribute__ ((interrupt(EUSCI_A3_VECTOR))) USCI_A3_ISR (void)
#else
#error Compiler not supported!
#endif
{
    switch(__even_in_range(UCA3IV, USCI_UART_UCTXCPTIFG))
    {
        case USCI_NONE: break;
        case USCI_UART_UCRXIFG:
            while(!(UCA3IFG&UCTXIFG));
            UCA3TXBUF = UCA3RXBUF;
            __no_operation();
            break;
        case USCI_UART_UCTXIFG: break;
        case USCI_UART_UCSTTIFG: break;
        case USCI_UART_UCTXCPTIFG: break;
        default: break;
    }
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oscar:  

    WFP 6.0 和WFP 6.1 分别是TXD (传输)和RXD (接收)引脚。 您需要缩短这些针脚。  

    在此练习中,MSP430FR5994将与您的PC进行串行通信。 您需要在PC上设置通信端口。 请参阅下面的链接以了解如何执行此操作。  

    如果 您仍不确定,我们的"MSP学院–UART简介实验室"肯定会回答您的所有问题。  

    以下是链接 :https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=APp7.oREwBGnUCCkFPP9XQ__IOGqZri__LATEST

    此致,  

    Henok