This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5521:MSP430F5521IPN过渡到MSP430F5525,MSP430F5527或MSP430F5529

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430F5521, MSP430F5527, MSP430F5525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1089902/msp430f5521-transition-of-msp430f5521ipn-to-msp430f5525-msp430f5527-or-msp430f5529

部件号:MSP430F5521
主题中讨论的其他部件:MSP430F5529,, MSP430F5527MSP430F5525

大家好,

 MSP430F5521数据表的表6-1显示 ,MSP430F5525,MSP430F5527和MSP430F5529的不同之处是闪存和SRAM存储器的大小。 我们的客户希望确认他们是否 可以将其设计从 MSP430F5521IPN过渡到 任何MSP430F5525,MSP430F5527,MSP430F5529,而无需进行更改,只需重新编译新目标器件即可。

此致,

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    客户应该对这些选择都满意。 唯一值得注意的是F5525的RAM比F5521要少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    非常感谢您的确认。

    此致,

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    我收到了客户的反馈,

    感谢您的回复。 它过于笼统,没有完全回答我的具体问题:我需要知道的是,只要我尊重SRAM限制,为最小的闪存部分开发的代码就会编译并在所有其他部分上运行。

    此致,

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    很抱歉没有尽快回复。 是的,这些设备属于同一个系列,因此代码将在所有设备上编译和执行。  客户是否就特定问题达成了和解? 由于它们的选择都是80引脚且来自同一系列,因此它们应该都与引脚兼容。  如果客户想要三倍确定,他们可以订购样品和焊接到其PCB上,然后构建和运行代码以首先进行验证。