This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5234:TA和TJ的最高温度

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1091564/msp430f5234-the-maximum-temperature-of-ta-and-tj

部件号:MSP430F5234

您好,champs:

在F5234数据表中,它显示TA和TJ的最高温度为85C。

这是正确还是只是拼写错误?

此致,

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Luke,

    这是我们推荐的最大TA,TJ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allen,

    通常TJ温度高于TA。 您是否意味着建议的TA和TJ相同,最高温度为85C?

    有一句话说,MSP430是非常低的功耗器件,因此TJ温度可能非常接近TA温度。 这是我们在数据表中列出温度相同的TA和TJ的原因吗?

    此致,

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luke,

    并非所有MSP430器件都是Ta=TJ。 这可能是由于某些原因,如保留一定的利润,因此建议的TJ在85C时是相同的。 我建议客户遵循数据表中的推荐值。