This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:代码编写器工作室5.1。1.0.0031万 错误:未找到USB FET

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1081108/msp430f5438a-code-composer-studio-5-1-1-00031-error-no-usb-fet-was-found

部件号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他部件:MSP-FET

您好,

尝试使用CCS v5调试上述设备,但CCS无法看到FET (IAR也无法)。

FET通信端口出现在设备管理器中, 我从Elprotronic,FET-Pro430中获得的闪光器程序可以连接,并且编程/擦除正常。

FET-Pro430在3.11 .00.001 上报告USB FET固件

有什么想法? 由于CCS只显示一个简单的对话框,因此很难提供更多信息。

此致,

Richard。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    我认为MSP-FET没有错误,因为FET-Pro430可以连接MSP-FET。 是否可以尝试下载并安装最后一个CCS 11.1 .0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是 ,移除与目标的连接使CCS和IAR都能识别FET,但都表示需要更新到最新固件(未提供版本)。

    我现在已经使用CCS 11.1 v.0完成了固件更新,现在可以识别FET。
    唯一奇怪的是,FET固件的版本从Elprotronic软件读取为1.000 v.000。 是否正确,或者Elprotronic软件是否需要更新?  

    是否有方法使用CCS读取FET固件版本号?

    我应该补充,文档"SLAU647O–2015年7月–2020年4月修订版MSP调试程序"对于确定CCS v5实际上不能与我的MSP-FET第二代设备配合使用非常有用。

    谢谢!
    Richard。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    CCS无法读取FW的版本。 您需要使用FET-Pro430来读取MSP-FET FW。