This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2632:在MSP430FR2632中:是否可以使用UART接口进行串行启动和数据传输?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1091554/msp430fr2632-in-msp430fr2632-is-it-possible-to-use-uart-interface-for-both-serial-booting-and-data-transfer

部件号:MSP430FR2632

您好,TI:

希望您表现出色,

我们已经考虑在工业应用中使用TI MCU (MSP430FR2632)。

我们正计划通过UART接口进行现场编程。它是否支持使用UART引脚(WFP 1.4 /UCA0TXD和WFP 1.5 UCA0RXD)的SCI启动,并使用UART引脚进行外部通信,同时还提供串行启动功能。

1)在MSP430FR2632中 ,可以使用两个UART接口引脚( WFP 1.4 /UCA0TXD和WFP 1.5 UCA0RXD)进行串行启动。

根据数据表,引导加载程序BSL需要低于引脚要求。但是否可以通过仅使用两个引脚TX和RX来引导闪存

2)所有MSP430F系列  

希望您理解我的问题。

请求您  分享您对此查询的想法,并告知我是否需要更多数据。

谢谢,此致,

Vinay VARIKOOTI (IDSE-ER&D)

SR硬件设计工程师

+91-9491250650