This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:用于MSP430的CCUSB仍找不到MSP-FET430UIF,因为MSP-FET430UIF在5.5 设备管理器中显示为"TUSB 3410设备(COM 14)"

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/575444/ccs-ccsv5-5-for-msp430-fails-to-find-msp-fet430uif-because-msp-fet430uif-appears-in-windows-device-manager-as-tusb-3410-device-com-14

主题中讨论的其他部件:MSP430F5528MSP-FET430UIFMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

我正在5.5 使用Windows 7上的CCMSP430F5528创建软件。  

我有两个MSP-FET430UIF接口盒。  一个工作正常,一个不工作。

“工作正常”框在“设备管理器”中显示为“MSP-FET430UIF (COM 16)”

“Not working correctly (无法正常工作)”框在“Device Manager (设备管理器)”中显示为“TUSB 3410 Device (COM 14)”。  之前此框工作正常。  我不理解盒子怎么会不起作用。

是否有办法将包装箱重新编程为MSP-FET430UIF?

我注意,如链接 www.ti.com/.../MSP-FET430UIF所述,MSP-FET430UIF现已被MSP-FET取代

新型MSP-FET是否与5.5 兼容?

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:
    听起来您可能需要升级FET上的固件。 见 :processors.wiki.ti.com/.../MSPDS_Debugger_Up-_and_Downgrade

    此外,MSP-FET与CCS5兼容,Lina提供了有关如何在此线程中使用它的步骤: e2e.ti.com/.../156.818万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:
    这是否有帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:
    除非您很快回复,否则我需要关闭此项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cameron,

    您可以关闭此线程。 我放弃了修复此MSP-FET430UIF。 显然,它遇到了一些硬件或软件问题,导致它将自己注册为TUSB 3410设备(COM 14),而不是预期的MSP-FET430UIF (COM 16)。 您提供的上述答案假定MSP-FET430UIF (COM 16)注册,但在注册TUSB时失败。 我采取了另一种方法,即在eBay上找到一些MSP-FET430UIF并购买替换产品。

    感谢您的试用!
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike,
    很抱歉,我无法修复。 发现许多其他线程提到类似的行为。 论坛成员提到存在更新程序,但不提到它的位置。 我正在努力找到这个,所以不要把你的旧款扔掉。 可能还会有希望! :-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cameron,

    感谢您的邮件!  糟糕的MSP-FET430UIF正在进行电子回收,并将于今天推出。  我把它击退了,等待你的回复。  这不是什么大问题,因为替换件运行良好。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的参与,Mike。 这对于检查我们提出的解决方案是否有效很有价值。 这显然是我们需要作出的改进。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike,
    似乎某种程度上设备已被擦除,但硬件却没有问题。 我们可以尝试一件事(如果您尚未尝试),从 www.elprotronic.com/productdata下载并安装FET-Pro430 Lite (Lite免费,STD付费)。 在“工具”菜单中,尝试单击MSP430-FETUIF / MSP-FET固件更新(第二次关闭,而不是V2/V3转换选项)。 这可能会捕获TUSB。

    如果这不起作用,我知道另一个选择,但我必须从我们的Freising团队的成员那里获取工具的位置。 我会在我有了它后通知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cameron,

    已下载软件并按照您的说明使用"TUSB" MSP-FET430UIF。  运气差。  我在下面放置了软件响应的屏幕截图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:
    了解查找此资源所需的时间,我将采取行动让您知道我们是否能够找到它以及何时能够找到它。