This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:BoostXL-传感器

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/576946/msp432p401r-boostxl-sensors

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件: MSP432WARE

我正在使用MSP432P401R板和传感器BoosterPack。 我下载了guI_et并正确配置了它,但是它只是在等待数据中卡住。 您有什么建议吗?

我正在使用MSP432的黑色板版本。

谢谢。

卡门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡门
    您是否使用GUI上的FW刷新MSP432?

    我遇到过需要重置MSP才能使用GUI的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cameron:

    感谢您的回答。

    是的,我已重置MSP并使用GUI上传了固件。 我做了进一步的研究,发现了 这个线程的确切问题。 我尝试了两块Rev1电路板(黑色)的BoosterPack,但它们都不能正常工作。 您是否知道该BoosterPack是否与Rev1兼容(网页仅表示它与MSP432P401R兼容,但未指定版本)? 如果不是,是否有解决方法使其可以使用?  

    谢谢。

    卡门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Carmen:

    我们已弃用对MSP432Ware的支持,并将所有现有演示和代码示例移至使用新的SimpleLink MSP432 SDK。

    尽管如此,SimpleLink MSP432 SDK仅支持C修订版芯片及更高版本(红色启动板)。

    请离线联系我们,我们可以为您指明正确的方向(您可以单击我的个人资料,然后向我发送私人消息)。

    谢谢!

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我刚刚发了邮件。

    卡门