This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2011:什么是MSP430F2011IRSAR中的Pin13函数

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/575810/msp430f2011-what-is-the-pin13-function-in-msp430f2011irsar

部件号:MSP430F2011

尊敬的先生/女士:

了解MSP430F2011IRSAR的PIN13是建议在数据表中输入NC。 但是,我的一位客户在FA期间将它用作好设备和坏设备的比较。
"观察到良好的设备在针脚13上没有任何电压,这些电压符合我们的电流消耗限值。 但对于那些发生故障的装置,我们发现引脚13的电压为1.65V。 您能否帮助解释为什么同一设备会出现两种不同的症状?"

是否可以告知我们MSP430F2011IRSAR器件的此PIN13的功能?

谢谢你。

公里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "无任何电压"是指"相对于VSS的0 V"还是"浮动"?

    1.65 V正好是3.3 V的一半。您是否将其用作VCC

    在F2012/F2013车型2013车型上,引脚13为AVSS。 在F2011上,它可能连接到一些未使用的ADC芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的KPK:

    我检查了MSP430F2011IRSA器件的绑定图,可以确认引脚13和引脚15未按数据表中所述绑定到芯片上。
    我还检查了F2012和F2013,这里的引脚按照数据表中的说明镶边。

    因此,您在这种引脚上测量的是浮式引脚,它是打开的,而不是连接到芯片上的任何位置。

    在这种情况下,X射线分析可能有助于确定接合线是否存在问题,我假设您已经与当地的质量人员接触过,因此请请求关注接合的FA。

    此致,
    Dietmar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KPK:

    您是否有任何更激烈的问题,或者我们是否可以关闭此线程?