This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:借助中断使用RTC在430Boost Sharp 96x96 LCD上显示时间。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSP-EXP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/572524/ccs-msp430fr5969-displaying-time-on-430boost-sharp-96x96-lcd-using-rtc-with-help-of-interrupt

部件号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他部件: MSP-EXP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

它是我关于MSP430低功耗微控制器的新项目。 我没有MSP430微处理器的经验。 最近,我  开始使用具有Sharp 96x96 LCD BoosterPack和  TI提供的基本软件示例的MSP430FR5969 Launchpad。  我正在为我的项目使用Code Composer Studio (CCS) IDE。

我必须使用MSP430FR5969内置RTC在清晰的LCD上显示当前时间。

那么我能否获得用于开发上述方法的示例代码或算法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是最有用的资源:

    430BOOST-SHARP96 MSP-EXP430FR5969的示例: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    MSP430FR5969外设示例: www.ti.com/.../slac536

    开始使用LaunchPad和LCD BoosterPack,了解如何在屏幕上显示数字和设置数字格式,然后将RTC示例融入到您的项目中。 RTC_B包括日历模式,但您可能需要添加按钮功能以相应地调整日期/时间。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Ryan提供外围示例。 这对项目非常有帮助。