This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2633:Captivate MCU开发套件问题--串行UART通信/设计中心CPU过载

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/575129/ccs-msp430fr2633-captivate-mcu-devkit-questions----serial-uart-communication-design-center-cpu-overloading

部件号:MSP430FR2633

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我们正在使用Captivate MCU开发套件来处理一个项目,但在从电路板获取数据/通信时遇到了问题。  主板似乎正在与设计中心通信,但当我们尝试使用连接到基本串行显示器的USB时,我们完全没有输出(包括噪音)。

 

我们是否应该从自动生成的代码中更改任何内容,以便与USB或通过TX/RX引脚进行UART通信?

到目前为止,我们尚未对基本代码进行任何修改。 我们 仍在与Captivate设计中心进行通信,这意味着该板能够输出数据。

我们的第二个问题是关于在相互电容式通道网格上扩大网格大小以及这如何影响Captivate设计中心。  

当我们使用4x4信道时,我们可以在Captivate中毫无问题地查看触摸感应数据。 但是,随着我们扩大信道数量和主板的物理大小,我们发现Captivate设计中心变得不稳定(并导致CPU使用率飙升至100 % 附近的某个位置)。  


是否有我们正在忽略的事情可能导致这种情况发生?  


理想情况下,我们希望能够通过设计工作室调谐8x8传感器板(即所有16个通道),但由于这种情况发生,我们只能使用与板之间的串行通信。  

非常感谢您的时间!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chana:

    Captivate设计套件有两个单独的USB接口通过同一电缆连接。 一种是典型的MSP Ex-FET连接,它在您的计算机上显示为两个独立的COM端口。 一个是CCS/IAR/IDE使用的调试接口,另一个是可用于您的应用的反向通道UART。 设计中心不使用此接口与芯片通信。 设计中心使用编程板上的独立HID接口与设备进行通信。 此USB连接在您的PC上显示为双模式HID设备,不能与典型的终端程序一起使用,因为它需要与GUI界面进行交互。 有关HID网桥的更多信息,请参阅Captivate设计指南 。software-dl.ti.com/.../ch_evm.html

    如果您想制作8x8感应板并对其进行调整,您可以使用设计中心来完成此操作。 在设计中心内启动新项目并添加按钮图标。 双击按钮数组,然后选择“self/mutual type”(自我/相互类型)和数组大小。 退出该窗口后,双击MSP430图标并设置您的引脚。 您可以让程序根据需要自动分配。 之后,您需要生成源代码并将其导入到CCS中。 然后将生成代码下载到设备并运行。 然后,您可以返回到设计中心,并在MSP430图标菜单中单击已连接复选框。 然后,您应与满足自定义传感器阵列的Captivate设备进行通信,并能够从该设备进行调谐。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chana:

    以上帖子是否有助于您解决问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jace:

    谢谢,这解决了我们面临的问题,我们能够将数据发送到单独的MCU进行数据处理。

    - C