This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:功耗问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/576336/msp430f6779a-power-consumption-question

部件号:MSP430F6779A

我有一位使用MSP430F6779A的客户对他们认为电流消耗很高有疑问。  

 

它们在WFP 1.0 和WFP 1.1 使用16兆赫的SM时钟,并产生82千赫的输出时钟。 它们使用内部核心电压级别3。                                                                                                                                                                                                                                           

 

3至3.5V电源上输入电流消耗为~50-60mA。

 

此电流消耗是否在预期限值内?

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据数据表,即使CPU在While (1)回路中使用,在16MHz时CPU消耗也将低于6mA ...
    您观察到的电流之所以巨大,是因为您正在使用WFP 1.0 / 1行驶的线路阻抗。
    此致,
    Peppe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [QUETE USER="Piergiuseppe Tundo"您观察到的'巨大'电流是由于您使用1.0 行驶的线路阻抗。[/QUET]

    可能是这样。 它们似乎正在驱动50欧姆的电阻负载。 也许他们使用计数器测量输出频率,忘记将其输入切换到高阻抗模式:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    您的客户是否已了解导致高电流消耗的原因?

    如果没有,我很想知道他们是在我们的目标板(与其他电路/组件隔离)上还是在他们的定制板上执行此测量。 我怀疑他们正在定制板上测量此功耗,其他连接组件消耗来自MSP430F6779A的额外电流。

    对于数据表中的有源功率测量,请记住,所有输入都连接到VCC或GND,并且所有输出都不是源/同步电流。 对于PMMCOREV=3,CPU的此值大约为11.75 mA (闪存执行)或4.44 mA (RAM执行)最大值 根据用户指南中的2.2 第5节,他们可以尝试将PMMCOREV级别从3降低到2 (给定MCLK频率所需的最低值),以提高电源效率,因为它们的工作频率为16 MHz,而不是25 MHz。

    我建议使用目标板(正确配置I/O)测量CPU的电流消耗,然后设置WFP 1.0 和WFP 1.1 输出时钟信号。 因此,您可以查看其他I/O是否消耗了大量电流。 如果无法使用目标板,则可以在其自定义板上执行这些步骤。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们确实在使用定制板。 听起来他们只是决定处理较高的功耗,以便我们可以关闭此功能。

    非常感谢=)
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您告诉我,Brian。 我将关闭线程。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序