This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/SIMPLELINK-MSP432-SDK:在Ubuntu 16.04 LTS 32位上为OutOfBo_MSP432P401R_GUI

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/577136/linux-simplelink-msp432-sdk-outofbox_msp432p401r_gui-on-ubuntu-16-04-lts-32-bit

部件号:SIMPLELINK-MSP432-SDK
主题中讨论的其他部件:MSP432P401R

工具/软件:Linux

操作系统:Ubuntu 16.04 LTS 32位

MSP432启动板开箱即用演示GUI将不会运行。

simplelink_msp432_SDK_1_20_00_45/tools/OutOfBox_MSP432P401R_GUI/Linux

$./OutOfBox_MSP432P401R_GUI
Bash:./OutOfBox_MSP432P401R_GUI:无法执行二进制文件:Exec格式错误

我注意到TI云代理页面上的以下注意事项:

目前,TI云代理仅支持64位Linux发行套件。

这表明GUI还需要64位Linux发行套件。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick:

    今天我将询问您,以便为您找到此答案,但您是否尝试过使用 GUI的在线版本?  也许这对您有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    我无法在我的32位Ubuntu Linux计算机上运行GUI的联机版本。
    我无法在此计算机上运行TI云代理安装程序。
    TI Cloud Agent应仅在64位Linux发行版上受支持。

    我已经能够在旧MacBook和运行Windows 10 32位的旧PC上运行OutOfBo_MSP432P401R_GUI。
    但这台32位Ubuntu Linux计算机不是这样。
    我想这是一个迹象,我应该购买一台新的Linux PC。
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此造成的不便,我们深表歉意,感谢您向我们提出此问题。  32位版本是创建的,它应包含在您在原始文章中提到的SDK文件夹中,但在途中丢失了一些内容。  我们将努力将其包含在将来的软件更新中。

    现在 ,我刚刚发现 您可以 从 这个网站下载它。  请注意,此网站即将被删除!  因此,您应该从此处尽快下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Patrick:

    虽然John提供的链接指向旧版本的开箱即用体验GUI将在Linux 32位上运行,但我们不再正式支持Linux 32位,并且放弃了所有测试和支持。 正如您所提到的,TI云代理等其它TI产品也不再支持32位。 32位版本的开箱体验GUI不会显示在任何SimpleLink MSP432 SDK版本中。

    此致,
    扎克