This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5335:存储在出厂部件中的BSL图像与MSP430BSL_1_00_12_00.zip文件中的图像不匹配

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/577404/msp430f5335-bsl-image-stored-in-factory-part-does-not-match-image-in-msp430bsl_1_00_12_00-zip-file

部件号:MSP430F5335

我正在尝试解决一个问题,即我们的定制BSL图像在生产过程中有时没有正确编程到MSP430F5335中。  我检查了一个有问题的主板,以确定它是否仍然具有标准TI BSL,我认为它是。  我使用IAR IDE读取BSL图像,它似乎与另一 个全新的MSP430F5335匹配。  问题在于它与00.07 MSP430BSL_1_00_12_00.zip文件中的BSL.TI.05.04 .txt文件不匹 配,该文件位于以下文件夹中:\5xx_6xx_released_BSL_images\MSP430F532x_534x_530x_Family,可从TI网站下载。  我可以看到图像中的版本号似乎相同,但还有其他几个位置不匹配。  我在下面列出了部分内存转储以供参考。   图像是否完全相同,或者 MSP430BSL_1_00_12_00.zip文件中包含的文件是否与 TI加载的图像完全相同?  

以下是使用IAR IDE从实际MSP430F5335芯片读取的图像:

@1000
09 3c 12 3c ff 3f ff 3f ff 3f ff 3f ff 3f ff 3f
00 07 05 04 31 40 00 44 b0 13 d0 16 0c 93 00 24
B0 13 0e 17 b0 13 5e 17 3D 90 AD DE 04 20 3e 90
EF be 01 20 03 3c 0c 43 0d 43 10 01 3c 41 3d 41
10 01 0c 43 B2 d0 03 80 82 01 B2 b0 10 00 80 01
01 24 2c D3 10 01 92 42 02 1c 44 01 1f 42 02 1c
3F 50 06 00 82 4F 40 01 C2 43 e0 ff 1f 42 02 1c
3F 50 10 00 82 4F 44 01 4c 43 10 01 b0 13 c0 11.

以下是00.07 .05.04 txt文件中的图像:

@1000
09 3C 12 3C FF 3F FF 3F FF 3F FF 3F
00 07 05 04 31 40 00 5C B0 13 B2 16 0C 93 00 24
B0 13 F0 16 B0 13 6A 17 3D 90 AD DE 04 20 3E 90
EF be 01 20 03 3C 0C 43 0D 43 10 01 3C 41 3D 41
10 01 0C 43 B2 D0 03 80 82 01 B2 B0 10 00 80 01
01 24 2C D3 10 01 92 42 02 1C 44 01 1F 42 02 1C
3F 50 06 00 82 4F 40 01 C2 43 E0 FF 1F 42 02 1C
3F 50 10 00 82 4F 44 01 4C 43 10 01 B0 13 B0 11.

非常感谢!

Greg Dunn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Greg,

    MSP430BSL_1_00_12中提供的F534x/F530x图像源不适用于F5335,而F5335实际上与F663x系列更相关。 来自F663x系列文件夹的UART BSL图像将与从设备读取的图像匹配。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan,

    我查看了MSP430BSL_1_00_07_00中的F663x系列的图像文件(通过MSP430BSL_1_00_12 (我可以下载的所有文件),其中没有一个文件是匹配的。  所有文件版本似乎都相同:00.07 .06.04 .txt日期为2012年31月10日。  MSP430F5335芯片中的版本似乎是7.5 4,如附件中所示。使用IAR IDE接收:

    谢谢!

    Greg Dunn

    e2e.ti.com/.../MSP430F5335-BSL-Read-From-Chip.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,Greg,我正在等待SW团队对此问题的回复。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Greg,

    自定义BSL包中似乎仅发布了较新版本的BSL。 当前存储在设备上的旧版本受BSL7勘误表的影响,在这种情况下,它将不会从LPMx.5启动,因为LOCKLPM2 5位未被清除。 作为参考,此旧版本(BSL.BSL.BSL430) 05.04 将添加到自定义00.07 软件包中,其新版本计划从现在起几周内发布。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan,

    感谢您的更新。  我将关注新版本。

    谢谢!

    格雷格