主题中讨论的其他部件:MSP-Gang, MSP430G2553
我正在与其他一些人一起参与一个项目,它需要频繁地重新刷新G2231处理器中的固件。 每个人都必须购买一个启动板才能进行闪存。 但我想知道在将来的版本中,是否可以提供一个小型电路板,它可以安装到设备中,并用于USB到SBW的转换以刷新芯片。 换言之,我们将继续使用通常为Launchpad所需的TI命令行闪光灯和USB驱动程序,但将Launchpad本身替换为更简单,更小,更便宜的电路,它仅用于闪存。
作为这种事情的一个例子,我最近把一个使用STC微控制器的套件放在一起,唯一需要通过USB闪存该芯片的硬件是一个非常小的USB到UART接口板,它使用CP2102芯片,这是中国唯一提供的1.62美元。 因此,我将寻找类似的产品,即USB到2线JTAG,并且仍然可以与TI闪存软件配合使用。
是否有这样的部件可以与MPS430部件配合使用?