This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:关于错误"不支持设备错误"带CCS 430I2041微控制器,由6.1 MSP43.017万.0软件。

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041, MSP430AFE252, MSP-FET, MSP-EXP430FR5994, MSP-EXP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/577187/msp430i2041-for-regarding-error-device-is-not-supported-errors-with-msp430i2041-microcontroller-by-ccs-v6-1-0-software

部件号:MSP430I2041
线程中讨论的其他部件: MSP-FET430UIFMSP-EXP430G2MSP430AFE252MSP-FETMSP-EXP430FR5994MSP-EXP430FR4133

尊敬的先生

我们正在研究CCS MSP430I2041的编程,其编程方法为6.1。 我们正在使用测试,重置,VCC,GND引脚进行编程。

我们选择了正确的目标配置,但出现"设备不支持"错误。

因此,请为我提供技术支持。

我期待你们的积极回应。

此致

Giriraj Sharma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Giriraj,

    MSP430I2041与CCS 6.1 兼容,您使用哪种类型的FET工具? 是否可以确认链接程序命令文件和项目属性的设备选择也正确? 您使用的是TI EVM还是定制电路板? 确保复位线路具有47千欧上拉电阻和1个2.2 nF下拉电容器。 您能否提供错误的屏幕截图?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的先生,我们使用  

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    FET工具:- MSP-FET430UIF接口MSP-EXP430G2启动板。

    我们在不同的PCB板上组装了MSP430I2041,并将 MSP430I2041的VCC,GND,RST测试引脚连接到EVM或定制板。

    我们还将47Kohm,2.2nf电阻器和电容器连接到MSP430I2041MCU的RST引脚。

    我们使用MSP430-EXP430G2 1.4 启动板仿真板。

    先生,请为我提供技术支持。

    我正在等待您的支持。

    此致

    Giriraj Sharma

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giriraj,

    eZ430 FET板载MSP-EXP430G2仅支持F20xx,F21x2,F22xx,G2x01,G2x11, G2x21,G2x31和G2x53目标器件。 如果使用MSP-FET430UIF,则应确保引脚2 (VCC_TOOL)连接到VCC,引脚1 (TDO/TDI)连接到RST,引脚7 (TCK)连接到测试,引脚9 (GND)连接到公共接地。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    感谢您的回复。

    我们使用上述仿真板。

    我们使用上述板载图像成功地对MSP430AFE252 MCU进行了编程在编程时,我们删除了短路链路,并将上面板的仿真侧段和MSP430AFE252之间的四引脚连接器电线连接 到VCC,GND,RST,TEST。此时,我们从板上卸下MSP430-EXPG2 MCU IC。

    但是由于I/O引脚问题,我们使用MSP430I2041 MCU,我们重复上述所有编程过程,我向您发布了错误屏幕截图。

    因此,请为我提供您的技术支持。

    我等待你的肯定答复。

    此致

    Giriraj Sharma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将再次重申,eZ430 FET板载MSP-EXP430G2仅支持F20xx,F21x2,F22xx,G2x01,G2x11, G2x21,G2x31和G2x53目标器件。 这不包括MSP430I2041,请使用MSP-FET,MSP-FET430UIF或任何其它具有支持所有MSP430器件的板载EZ-FET的MSP430 LaunchPad。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生,我们要使用MSP-EXP430FR5994仿真板,因此请建议我先生,它是否适用于MSP430I2041 MCU的编程?
    此致
    Giriraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,MSP-EXP430FR5994上的EZ-FET是MSP430I2041的有效编程工具。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    由于MSP-EXP430FR5994启动板开发套件在印度德州分销商股票中的可用性问题,我们使用MSP-EXP430FR4133启动板开发套件 对MSP430I2041 MCU进行编程。

    MSP-EXP430FR4133启动板开发套件是否 适合我们的应用?

    任何查询都可以自由地询问我。

    此致

    Giriraj Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。

    此致,
    Ryan