This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:CAN't编程/调试MSP

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP-EXP430F5529LP, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/576992/ccs-msp430f5529-can-t-program-debug-msp

部件号:MSP430F5529
主题中讨论的其他部件: MSP-EXP430F5529LPMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我一直在使用MSP430F5529在定制电路板中开发产品。 直到几天前,我一直在使用MSP-EXP430F5529LP板来使用2线JTAG接口对其他MSP进行编程/调试。 由于定制板有自己的电源,我只连接RST,TEST和GND引脚。

但是,我不得不借出 MSP-EXP430F5529LP板,并且在让其他调试器正常工作时遇到了问题。

我总是收到这样的错误消息“MSP430:连接到目标时出错:未知设备”

我有一个MSP-FET和一个Stellaris Launchpad,我一直在尝试使用。

自定义板具有JTAG连接器,具有3.3V,RST,TCK,TMS,TDI, TDO,TEST_SWBTCK,GND。

我已经对这个问题进行了一些调查,它看起来与 这个问题相似

有人能帮帮我吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fabio,

    不能使用Stellaris LaunchPad对MSP430F5529器件进行编程。 如Dennis在另一线程中所述,MSP-FET JTAG引脚4 (VCC_TARGET)连接到外部电源,引脚1 (TDO/TDI)连接到RST,引脚7 (TCK)连接到测试,引脚9 (GND)连接到公共接地。 确保完全了解MSP-FET引脚的方向。 确保您的定制板上的RST线路具有47千欧上拉电阻和1/RST 2.2 nF下拉电容器。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我检查了所有的东西,问题是RST线的上拉电阻,我有一个47欧姆的电阻,而不是47k。

    换了之后一切都很好:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio Monteiro 说:
    我使用了47欧姆电阻器,而不是47k[/QUOT]

    好的,这是三个数量级的减少。 我不知道MSP-FET的原理图,但是如果FET内有一个串联电阻(用于保护),则可能会导致电压水平不合适,或者在引脚驱动为低电平时,电流消耗可能对您的电路过高。