工具/软件:Code Composer Studio
各位同事,您好!
我制作了一个代码,用于将MSP430与LCD进行交互,但现在我希望它与MSP432进行交互。
我遇到了一些问题,因为我想使用特定的PIN,有人能帮我更改代码吗?
我的困难是:MSP430 I使用端口P1和P2,问题在于MSP432 I需要端口P2,P5和P6
这是我的连接LCD->MSP432:
中文-> (P2 + BIT3)
RS -> (P6 + BIT7)
D4 -> (P2 + BIT6)
D5 -> (P2 + BIT4)
D6 -> (P5 + BIT6)
D7 ->(P6 + BIT6)
e2e.ti.com/.../lcd.ce2e.ti.com/.../2335.lcd.he2e.ti.com/.../2630.main.ce2e.ti.com/.../main.h</s>2630.