This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:EEPROM仿真的SPI接口,带MSP FRAM

Guru**** 2579655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/576545/msp430fr5969-spi-interface-of-eeprom-emulation-with-msp-fram

部件号:MSP430FR5969

社区成员,您好!

请让我确认以下关于EEPROM Emulation与MSP FRAM的SPI接口的问题。

[问题]

关于TI设计(使用MSP FRAM微控制器的EEPROM仿真和感应设计指南),
EEPROM地址与第一个数据之间的延迟必须至少为20us。

>与 μs EEPROM不同,关键的整体区别在于,必须至少有20 μ m延迟。

写入3字节地址后,开始下一个时钟边缘以写入数据。

为什么必须至少延迟20 us?
是否有办法使延迟时间短于20 us?

此致。
克鲁伊杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,克鲁伊夫

    MCU需要这段时间来计算地址指针并配置DMA,因为固件已设计为允许的最高系统频率,必须强制执行此延迟。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    感谢您的回复!
    我还有一个问题。

    当MSP430FR4x/2x (无DMA)为从属设备时,是否有最小定时规格?
    我们也是20人吗?

    此致,
    克鲁伊杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,克鲁伊夫

    需要硬件DMA来支持大于300 kHz的SPI时钟速率,但EEPROM地址到第一个数据之间的延迟会稍小,因为无需配置DMA。 由于用户指南仅对DMA应用程序的性能进行评论,因此需要进一步评估该解决方案。

    此致,
    Ryan