This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC2650MA:移植MSP430FR系列的示例代码。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC2650MA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/576248/boostxl-cc2650ma-porting-the-sample-code-for-msp430fr-family

部件号:BOOSTXL-CC2650MA

TI专家,您好!

请让我确认以下问题。

[问题]
您是否有将MSP432的示例代码移植到MSP430FR系列的好主意?
或者,您是否有/计划用于MSP430系列的BOOSTXL-CC2650MA示例代码?

已发布的示例代码使用了TI-RTOS.... 我从未使用过用于MSP430FR系列的TI-RTOS。

如果您有任何疑问,请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以在此处找到MSP 432的TI-RTOS:
    www.ti.com/.../MSP432-RTOS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaka要求提供MSP430的示例或如何将MSP430样例代码移植到MSP430。 您是否有此类示例或移植指南?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    陈先生,您好!

    感谢您的跟进。
    是的。 我正在查找具有此BoosterPack的MSP430系列的文档或示例代码。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    有人会回答我的问题吗?

    此致。
    Kaka