This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:将引脚值打印到控制台/屏幕

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2311, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/576922/msp430fr2311-printing-pin-value-to-console-screen

部件号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430FR2311,ENERGIA

您好,

我对嵌入式系统,尤其是MSP430非常熟悉(我是一名合作学生,以前只与Arduino合作过)。 我希望有人能帮助我将A5 (WFP 1.5)的值打印到控制台。 我正在尝试设置TIA,并希望了解我是否能获得预期结果。  

我想做的是将pin设置为变量,然后使用printf()打印变量。 这是否是一种好的方法? 另外,我该如何申报该项(WFP 1.5)? 我尝试在线查看,但没有找到任何具体的内容。

非常感谢您的任何帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Diana,您好!

    如果您熟悉Arduino,那么我建议您了解Energia IDE,即将提供对MSP-EXP430FR2311的支持。

    同时,您可以设置反向通道UART通信外设,将模拟值输出到终端。 入门ADC10和UART代码示例由TI在产品的工具和软件页面上提供: www.ti.com/.../slac708

    如果要在终端上查看实际的十进制值,最困难的部分是将整数值转换为单独的字符,以便每个数字表示都可以由UART缓冲区单独发送(一次一个字节)。

    您还可以在调试器内查看模拟转换结果,或使用CCS编译器中的printf函数:

    processors.wiki.ti.com/.../Printf_support_for_MSP430_CCSTUDIO_compiler
    processors.wiki.ti.com/.../Tips_for_using_printf

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Ryan! 是的,我一直在等待Energia ... 希望很快! 我已按照您的建议采用UART方法。 谢谢你。