This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:在解释http://www.ti.com/tool/TIDM-BATTERYLESSNFCKEYBOARD中的BOM时需要帮助

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/577366/msp430fr5739-need-help-interpreting-bom-in-http-www-ti-com-tool-tidm-batterylessnfckeyboard

部件号:MSP430FR5739
主题中讨论的其他部件:TIDM-BATTERYLESSNFCKEYBOARDRF430CL330H

你(们)好

我们正在尝试使用NFC键盘设计,但我们在使用BOM时遇到了问题。

例如,中的材料明细表中的某些列   电容值不同。 (例如,参见第2行)

一个善良的灵魂能给我们指出一个有效的修正电阻/电容列表吗?

其次,BOM未列出设计中实际使用的NFC天线。 有人能告诉我们该天线的制造商吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:

    在创建Altium原理图时,设计人员在为特定应用程序将值更改为正确数量之前使用了带有预定义描述的零件,但是他们从未更改过描述本身。 因此,"零件描述"列无效,但"值"列具有正确的电阻/电容,并且与所提供的示意图一致。 我还建议将C10的值更改为470 nF,因为这是FR5739用户指南中的首选值。 我将了解是否可以提供NFC天线,以及是否可以更改BOM以避免进一步混淆。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的快速(并且非常有用!!) 回应!

    第6行怎么样? 电阻值列显示为0。 (我想不可能是这样:-)?

    再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些只是简单的配置/跳线电阻器,可打开以断开连接,但通常仅在迹线之间提供短路/链接,因此0欧姆的值是正确的。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jason:

    此TI设计没有其它BOM,该页上的是提供的所有BOM,仅此而已。 该特定设计没有可用的支持(由我所属的NFC应用团队所有,而不是MSP430)。

    对于有关RF430CL330H的任何BOM元素,我建议查看该零件的参考设计,具体如下 :www.ti.com/.../TIDM-DYNAMICNFCTAG

    对于NFC天线,任何现成的13.56MHz天线都可以使用。 同样,我们没有具体使用哪种方法的信息。