This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F169:MSP430F169 RAM和闪存对于我不断增长的应用来说太少了,是否有兼容的替代产品?

Guru**** 2967670 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F169, MSP430F2418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/577221/msp430f169-msp430f169-ram-and-flash-is-too-less-for-my-growing-application-is-there-compatible-alternative

部件号:MSP430F169
主题中讨论的其他部件: MSP-TS430PM64, MSP430F2418

您好,

10年前,我使用MSP430F169设计了硬件。

现在,该应用程序正在从闪存和RAM空间中增长。

是否有一个替代微控制器,在这种微控制器中,硬件和软件更改不是很适合集成到现有系统中?

此致,

Manfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否需要引脚到引脚的兼容性?
    无论如何,请访问 www.ti.com/.../products.page查看产品选择器
    此致,
    Peppe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manfred,

    这取决于项目使用的外围设备。 同一数据表系列组中没有任何MSP430s具有比f169更大的内存。 如MSP-TS430PM64目标板所示,有相当多的器件至少可以使用与MSP430F169相同的引脚布局供电和编程,但升级需要切换到MSP430F2x/4x系列。 选择正确的组件取决于RAM/闪存之外的哪些功能最重要(通信接口和信道,ADC信道等) www.ti.com/.../products.page

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    谢谢。

    此致,
    Manfred
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Pepe!
    MSP430F2418似乎是一个很好的替代产品。
    此致,
    Manfred