This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:为MSP432修改并重新编译默认的malloc库文件

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/575288/ccs-msp432p401r-modify-and-re-compile-the-default-library-files-of-malloc-for-msp432

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想在MSP432中为malloc()和free()函数的默认实现添加一个小代码。 我找到了他们的源文件memory.c,但我需要重新编译此文件,以使我的更改受到影响。

是否有任何方法可以让CCS在其库路径中编译和生成修改后的文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    \n是否有任何方法可以指示CCS在其库路径中编译和构建修改的文件?

    TI链接器使用mklib程序构建运行时库。

    如果已修改编译器安装的lib/src子目录中的memory. c文件,则要重新构建运行时库,您可以选择以下选项之一:

    A)删除编译器安装的lib子目录中的*.lib库文件。 然后,链接程序应在下一次生成时自动重新生成所需的库。

    b)手动运行mklib,如 “手动调用mklib”中所述

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢切斯特

    我尝试了第一个建议。 工作正常!