This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:如何为UART通信编写ISR

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/576574/msp432p401r-how-to-write-isr-for-uart-communication

部件号:MSP432P401R

您好,

我正在使用MSP432P401R启动板。 我想为各种中断编写我自己的ISR。 现在,我正在尝试为UART接收编写ISR。 我不想使用任何库函数来构建UART的接收ISR。

任何人都可以帮助我了解步骤或示例代码(如果有的话)。

此致,

Amit Kotal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit,

    以下是TI资源管理器中的一些裸机项目:

    UART_01

    UART_03

    UART_09

    您还可以进入driverlib或TI驱动程序文件夹,并查找一些UART示例。  听起来上面的寄存器级别示例可能更接近您要查找的内容,因为它们的抽象程度要低得多。

    请告诉我这是否符合您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    感谢您的回复。 您提供的链接非常有用

    翻新,
    Amit K