This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401M:连续刷新错误

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/576134/msp432p401m-continuous-refresh-error

部件号:MSP432P401M

大家好,

  我正在使用CCDS100V2 0.0.0042万 仿真器,并使用7.0 MSP432P401M连接到自己的主板。 第一次运行(调试)代码时,计数器值m和n连续递增, 此外 ,ADC14MEM0中的值会持续更改 ,当 我停止程序并再次调试时,计数器m和n 会持续递增,但ADC14MEM0中的值不会持续变化。每次我要暂停并启动调试时,结果都是更改。

我正在附加referencee2e.ti.com/.../5850.main.c的main.c文件

我可以做什么?? 当我添加48Mhz频率和采样频率设置的代码时,就会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我建议使用其中一个代码示例。 dev.ti.com/.../

    有关使用timerA进行调试的信息,请参阅此帖子 e2e.ti.com/.../56.8357万

    谢谢,此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chris,

      我正在调试会话中执行以下步骤:-

    1)脚本-> MSP432调试时钟控制

    2)冻结TimerA模块  

    现在,当程序停止并再次调试ADC14MEM0时,该值将连续更改。

    但是,发生了一件有趣的事情,即ADC14MEM0在电阻窗口中的值不会持续变化。 当我执行此步骤时:-

    右键单击ADC14MEM0-观看。  

    我可以在表达式窗口中看到ADC14MEM0值,并且在该窗口中,值会不断更改。

    为什么会发生这种情况??

    谢谢