This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5338:MSP430F5338

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/576681/msp430f5338-msp430f5338

部件号:MSP430F5338

您好,

我们以前的器件中使用了一个I2C,目前我们计划增加功能集。 数据表或用户手册均未调用2个便条的针编号。

有人能告诉我MSP430F5338中提供的精确引脚输出或两个I2C吗?

我打电话给技术支持,他们对此没有任何答案。

谢谢

MB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些信号的名称是UCBxSDA和UCB.S.。

    UCB1模块的信号可传送到WFP 8.5 和WFP 8.6。
    UCB0模块的信号可以通过端口映射器传送到任何P2.x引脚;默认的PM配置在WFP 2.1 或WFP 2.2 上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mathew:

    Clemens已经提供了答案,有关端口映射控制器的更多信息,请参见数据表的第6.12 2节和第6.13 2节。 TI还提供了一些端口映射示例,尽管它们并不专门与UCB0相关,但它们应帮助您进一步了解如何初始化映射外设。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Clemens的最初想法。 所以你说我可以通过任何P2.X引脚获得第二个I2C时钟和数据吗? 如果是,如何配置映射? 请您详细解释一下吗?

    非常感谢您的支持。

    MB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅《用户指南》第13章和PM示例程序。